This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TJ和TC的最大绝对额定值

Guru**** 2747505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664011/tca9517a-the-maximum-absolute-rating-of-tj-and-tc

部件号:TCA9517A

大家好

您是否介意询问TCA9517A?
  TJ和TC的最大绝对额定值是多少?
我们在数据表上找不到这些信息。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    TI未根据ABS最大结温来指定部件。  一般而言,它与最高存储温度相同,但请注意,在超出最高工作温度的温度下,它不能正常工作。  我正在审查该零件的工艺规格,可以在一两天内确认。  

    Francis Houde  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis San

    感谢您的回复!
    好的,我们正在等待您的回复!

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    很抱歉耽误你的时间。  这是我发现的。  如果零件未通电,则ABS最大结温为150C,不会影响故障的时间(安装)率。  如果您将该零件暴露在超过105C的环境中,您将提高 适配率。稍稍。

    希望这能回答您的问题。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们了解了TJ。
    如何计算TC,以下公式是什么?
    TJ =ψjt×P + TC1

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:
    正确!
    如果您有任何其他问题,请告诉我。
    Francis Houde