This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:与收发器的某些引脚混淆

Guru**** 2925600 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, MAX3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665594/max3221-confuse-with-some-pins-of-the-transceiver

部件号:MAX3221
主题中讨论的其他部件: MAX3223

大家好,我考虑将max3221用于一个项目,但我有点困惑,因为我通常使用非关闭电源收发器,我对UNVAID,EN,FORCEOFF,FORCEON不是很了解,但我理解数据表,我做了这个图表

我不想使用低电源模式,只想使用禁用断电模式, 在数据表中,如果您将钳子和钳子置于VCC,它将被禁用,EN至接地端子将获得低阻抗(我猜这种发音是可以读出的)

所以我想知道,如果这与RS232和UART端口通信是正确的吗? 我还要补充一点,我的PCB只有5V电源电压,没有3.3V电压电源。

感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    您对如何禁用MAX3221的自动断电功能的假设是正确的。 您所显示的原理图涉及MAX3223,而不是MAX3221。 您是否尝试在提供的示意图中使用MAX3221?

    -Lucas