This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:控制台相关问题和集线器识别

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665470/tusb4020bi-console-related-problem-and-hub-recognition

部件号:TUSB4020BI

大家好,

我的客户将TUSB4020BI用作USB集线器。

以下是示意图。

e2e.ti.com/.../6136.USB-Hub.pdf

但会出现两个问题:

1.初始化后,控制台端口将继续打印以下信息。

2.有时无法识别USB集线器。

您能帮您解决上述两个问题吗?

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lacey:

    原理图看起来不错,但我建议在OVERCURx端子(引脚5和8)上使用更强的PU电阻器(4.7K会更好)

    我还建议对您的主板进行X射线检查,并验证热垫上的焊接是否均匀分布。 焊接效果不佳时,我们也遇到了类似的问题,因为热垫是设备上唯一的接地端子。

    最后,确保您的实现遵循7.7 部分数据表中定义的通电顺序。 由于您是在VDD之前启用VDD33,因此建议在两个电源稳定后,将GRSTz保持低电平至少3毫秒。

    此致,
    豪尔赫