This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:如何捕获未使用的PIN

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664988/ds90ub947-q1-how-to-hundle-unused-pins

部件号:DS90UB947-Q1

大家好,

请告诉我如何捕获未使用的PIN。

我们不使用D4到D7和I2S_xx。

我认为向下拉GND是好的,因为它们是输入引脚。

每个端子是否有推荐的下拉式阻抗值?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    D4-D7输入是LVDS接收器输入,可能保持打开。 如果不使用I2S_xx引脚,也可能保持浮动。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Davor-san,

    感谢您的支持。

    我认为将未使用的输入引脚拉至GND或VDD比浮动好。
    是错了吗?

    我们正在考虑将10千米降低到50kΩ ²,但是否有任何问题?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    不建议对LVDS差分输入进行下拉。 如果将IN+和IN-向下拉至相同的电位,则输入状态将不确定。

    当配置为输入时,GPIO / I2S引脚具有25千欧的内部下拉;因此无需外部下拉。

    此致,
    达沃尔