This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:用于Windows7的最新驱动程序

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926QSEVB, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665660/ds90ub926qsevb-the-latest-driver-for-windows7

部件号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他部件: Alp.

大家好

您是否介意询问DS90UB926QSEVB?

我们想确认DS90UB926QSEVB是否可以使用Windows7 bit32或bit64操作?
在Windows7中,驱动程序是否与WindowsXP相同?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    为便于评估DS90UB926QSEVB,我们建议使用最新的模拟启动板(ALP) GUI。 可从以下网址下载: http://www.ti.com/tool/alp/

    它受Windows7和8 (64位)支持。

    此致,
    达沃尔