This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:计时参数

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663880/sn65dsi85-timing-parameter

部件号:SN65DSI85

您好,

我们的主板具有来自Toshiba的HDMI到DSI桥接芯片,用于HDMI数据到MIPI DSI的转换,对于MIPI DSI到LVDS的转换,我们使用DSI到LVDS桥接芯片SN65DSI85。 在D2L桥接芯片的输出中,我们正在驱动1080p分辨率@ 60fps。 配置基于使用MSP430控制器的I2C。 目前,我们正面临LVDS面板上闪烁的问题。

H2D桥接芯片上DSI输出的计时参数和我们正在使用的显示如下所示:

PCLK:148.5MHz,HPW (44),HBP (148),HFP (88)和VPW (5),VBP (36),VFP (4)

以下是用于相同的附加寄存器设置。  您能否向我们提供用于生成D2L寄存器设置的计时参数?


除上述问题外,我们还请您就以下问题提供意见:

  1. D2L可以处理的预期抖动是什么?
  2. 如果此抖动超过其限制,结果会是什么?
  3.  SN65DSI85总共允许多少个像素抖动器用于1行,HPW+HBP和HFP?

e2e.ti.com/.../D2L_5F00_register.txt

此致,

Nimesh Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nimesh:
    作为起点,您可以使用我们的DSI调谐器根据输入DSI格式和LVDS面板功能生成寄存器配置。
    www.ti.com/.../DSI-TUNER

    我将确认是否存在抖动详细信息。 我们需要了解以下信息,以确定预期的CLK抖动。
    -输入REFCLK
    -预期的LVDS CLK
    -乘数

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否对请求的详细信息有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我们已从D2L成功生成测试图案,没有任何闪烁。
    确定预期CLK抖动所需的数据如下:

    -输入REFCLK:148.5MHz
    预期LVDS CLK:132MHz至148.5MHz
    乘数-3.

    我们需要抖动值来确认我们在显示屏上观察到的闪烁不是由于抖动造成的。

    此致,
    Nimesh Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nimesh Rana:

    您是否在DSI线路时间进行了检查? 输出到LVDS接口时,输入上的线路时间(从APU水平同步到下一个水平同步计时)将保留。 如果行时间与工具计算的时间不同,这将导致问题。 即使DSI源以突发方式输出流,DSI源也必须用空白数据包(或LP11)填充其余的线路时间,以满足线路时间要求。

    请从DSI调谐器导出.DSI文件。 我想从输出选项卡检查计时。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    您能否告诉我们如何识别我们的D2L桥接芯片在同步脉冲模式或同步事件模式下的脉冲,非脉冲模式下工作? 是否有任何指示工作模式的寄存器?
    此致,
    Nimesh Rana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nimesh:

    否,没有注册,您可以使用它来了解输入视频模式。 但是,您可以使用状态寄存器(0xE5)来了解DSI接口中是否发生错误。 请确保在尝试读取正确的值之前通过写入(0xFF)清除此字段。

    此致