This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:IDD_TOTAL的最小值

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665539/ds90ub953-q1-minimum-value-for-idd_total

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

我的客户要求IDD_TOTAL_MIN进行产品设计。

您能否提供IDD_TOTAL_MIN?

设计价值还可以。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    IDD_TOTAL_MIN为100 mA。

    此致,
    达沃尔