This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:直流/直流开关稳压器作为电源

Guru**** 2871310 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD235, TPS763, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664807/sn65hvd235-dc-dc-switching-regulator-as-power-supply

部件号:SN65HVD235
主题中讨论的其他部件: TPS763LM5165

大家好,

我的一位客户希望使用DC/DC开关稳压器作为 SN65HVD235的电源。  

在数据表中,建议使用LDO (TPS763),但:

- 收发器是否对来自DC/DC稳压器的噪音非常敏感?  

-是否可以优化 DC/DC开关稳压器并使用它?

如果是,您有什么建议? LM5165是否适合此应用?

提前非常感谢您的帮助。

此致,
Massimiliano de Cristofaro
德州仪器(TI) FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimiliano,

    通常,任何通信接口都容易受到开关模式电源发出的噪音的影响。 通过正确的布局和滤清器技术以及部件选择,可以大大缓解这些问题,从而不会干扰CAN通信。 因此,要回答您的问题:

    • 不会比另一个CAN收发器更敏感,但一般情况下是,开关模式电源开关电流发出的噪音会影响通信总线(如果处理不当)。
    • 是的,这是可能的。
    • 该电源将正常工作,在低电流输出和低静态电流的情况下,发出的噪声将相对负载较高的电源相当低。 根据应用程序的数据速率,切换频率可能会有问题。 要推荐设备,我需要有关应用程序的更多信息。

    • 此应用程序的数据速率是多少?
    • 您需要从降压输出哪种电压? 我假设是3.3V,但只是想检查一下。
    • 降压转换器是否会转换汽车蓄电池电压? 或其它电压?
    • 选择SN65HVD235是否有特定原因?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    非常感谢您的支持!

    请在下面找到答案:

    直流/直流转换器是一款XP电源ISE0503A-H,是一款隔离式直流/直流转换器,输入电压为5V,输出电压为3V。 此转换器仅为CAN收发器以及到达收发器的TX和RX线路的4个施密特触发器和2个光耦合器供电。

    CAN的速度为250Kbits/s

    选择HVD235的原因是因为它是2.8335万 DSP数据表中推荐的收发器。

    -在这种情况下,您会推荐什么?

    再次感谢。

    此致,
    Massimiliano。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimiliano,

    感谢您提供所有信息。 您选择的降压转换器工作正常,我只建议不要使用125kHz (250kHz,500kHz)的倍数的切换频率。 在您的频谱中,这些峰值处的噪声将会因总线上的CAN数据而加重,并且只会通过开关模式电源添加到中。

    SN65HVD235是一个不错的选择,但客户是使用AB还是RS引脚? 我之所以这样问,只是因为我们有较新的设备可以使用3.3V IO级别。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回答。
    我已将其发送给客户。
    如果有任何反馈,我会再次与您进行回复。

    再次感谢!

    此致,
    Massimiliano。