This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:用于参考电压的分压器电路

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661273/tfp410-voltage-divider-circuit-for-vref

部件号:TFP410

您好,

我们的客户将为TFP410的VREF设计分压器电路。

客户想知道VREF针脚的阻抗。

它是否与IIH和IIL相同?

我查看了TFP410的数据表。

数据表中P27图33中提到“注:R13=91k表示低回转输入信号电平”。

正确吗?  

R1=33k,R13=91k,VCC=3.3V,然后Vref=2.4V。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    我正在查看您的问题。 我很快会回来发表评论。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    我将等待您的回答。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一个错误,因为选择低摆动模式时,VREF必须是0.55 至0.95 V。正确的条件是R1 = 91千欧,R13 = 33千欧。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    您能否告诉我有关Vref针脚阻抗的信息?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我建议客户使用总电阻小于100千欧。

    谢谢!
    Naoki Aoyama