This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:[已删除]

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665491/ds90cf384a-deleted

[已删除]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否描述EMI系统的要求以及您尝试达到的具体标准? 如果您可以提供有关过大辐射EMI的信息,您可以看到并共享任何有用的数据(如果需要,可以脱机处理,而不是在论坛上处理)。

    我知道您没有看到任何功能问题。 如果您有任何阻抗不连续性会影响EMI性能,那么良好的阻抗匹配将有助于最大限度地减少EMI。

    我们在TI网站上提供了一些有关改进EMI/EMC性能的设计指南,您可能会发现这些指南非常有用:

    www.ti.com/.../slyt719.pdf
    www.ti.com/.../slyt636.pdf