This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:CDP模式故障引脚状态

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661322/tps2546-cdp-mode-fault-pin-status

部件号:TPS2546

您好,

我们在其中一个项目中使用3个TPS2546,2个处于自动DCP模式,1个处于CPD模式,因为我们需要支持充电以及用于数据传输的拇指驱动器。 当我们连接设备进行充电时,故障针脚在一段时间内处于低电平状态(我们尚未检查持续时间),然后再次处于高电平状态。 当我们为TPS2546通电并插入设备进行充电时,这是第一次发生这种情况。

TPS2546故障引脚行为是否正确?  

谢谢!

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sreekanth,

    这似乎很奇怪。 故障针脚仅在发生过电流或过温事件时断言过低。 还有一个用于电流限制条件的去毛刺电路,所以我不认为问题是浪涌电流。

    在发生故障时,您能否通过Vbus获得Vbus,故障和电流的范围快照? 这可能有助于我们了解情况。
    此外,这种情况发生在哪个端口上,连接的是什么设备?
    将故障针脚拉低多长时间?

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    是的,这似乎很奇怪。 由于存在过电流的去毛刺电路,因此故障针脚不应过低,如果我们认为故障针脚由于温度过高而过低,则故障针脚应较低,直到时间温度降至135度以下。

    当故障发生时,我们将共享VBUS和故障针脚的屏幕截图。   

    谢谢!

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sreekanth,

    我只是想检查一下是否有任何更新。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreekanth,

    我将继续并结束此线程。 如果仍然有问题,请随时重新打开此线程或启动新线程:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。