This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:在故障电压下,它可以持续多长时间?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1785

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665265/sn65hvd1785-how-long-it-will-survive-under-the-fault-voltage

部件号:SN65HVD1785

大家好。

我的客户想知道  SN65HVD1785 在故障电压(高达70 V )下可以持续多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    这 是一个我们可能没有明确答案的问题。 如数据表所示,"长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性"。 但很难量化延长期的长度。 基本上  ,结果 只 具有统计意义。 设备 暴露在这种情况下的时间越长 ,部分设备 损坏的可能性就越大。 但当涉及到每个单独的设备时,会存在差异。 您是否知道   您的客户所想到的时间段? 我会看看是否 可以获得一些数据。

    此致,