This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:TFP401 VS TFP403

Guru**** 2906380 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665269/tfp403-tfp401-vs-tfp403

部件号:TFP403
主题中讨论的其他部件:TFP401

我想知道一些关于TFP401,TFP403 DVI接收器的事情

首先,我不需要CTL线,在这种情况下该怎么办?  

这是我的问题,以图像形式出现。

感谢您的所有支持 小马。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,
    PDO#终端在两种设备中具有完全相同的功能。
    在没有输入的情况下,设备将在OCK上输出自由运行的PLL。 如果没有输入,控制和数据输出信号的状态未知。 差分数据输入上的噪声可以解码为随机数据,因此,随着自由运行PLL输出的变化,输出似乎会发生变化。
    为避免这种情况,SCDT针脚应连接至PDO。

    此致