This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:EDID功能

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664943/tmds442-edid-feature

部件号:TMDS442

海防

TMDS442是否具有EDID (扩展显示识别数据)功能?

谢谢,此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prasad

    TMDS442可以选择处理EDID的链接,但此设备不包含EDID。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海弗朗西斯科

    感谢您的回复,TMDS442能够处理EDID链接的实际含义是什么? 我能不能知道如何像您上面提到的那样通过TMDS442处理EDID链接。

    谢谢,此致,
    普拉萨德。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prasad

    数据通过DDC通道传输,这些通道使用具有5 V信号容差的I2C驱动器设计,允许直接连接到标准I2C总线。

    此致
    弗朗西斯科