This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:随机移动图片

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665429/sn65dsi84-shift-of-the-picture-randomly

部件号:SN65DSI84

您好,

我在独立主板中集成了SN65DSI84芯片。 它运行良好,但有时,我的图片会从左边框移动到显示的右边框,只有几个像素。 下面是正在发生的情况:

如您所见,右侧的图标在左侧切割并完成。 如果我们将焦点放在白线上,我们也可以看到它不再对齐(底部偏移1个像素)。 在此示例中,尽管发生了偏移,但颜色仍然保持不变,但有时也会修改颜色(如果我记得清楚,则在红色和蓝色组件之间切换)。

不管怎样,在大多数情况下,当主电源关闭且电池为系统供电时,都会出现这种现象。 但我有一个板,即使只有主电源打开,也会出现这种现象。

导致这种情况“转变”的原因是什么?

此致,

安东尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony,您好!
    从DSI上接收HSync或VSync到LVDS接口上传输的延迟可能配置不正确。
    请提供以下详细信息以了解您的实施:
    从DSI调谐器导出.DSI文件
    生成完整的寄存器转储(256字节),在这两种情况下:显示正确和移位的条件。
    此致