This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320EVM:EVM上的TUSB7320EVM/ EEPROM

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664511/tusb7320evm-tusb7320evm-eeprom-on-evm

部件号:TUSB7320EVM

您好,

请让我谈谈 TUSB7320EVM上的EEPROM。 我知道TUSB7320现在是NRND,但客户拥有EVM并计划对其进行评估。

  1. 此EEPROM是否有任何信息,例如默认值或其他信息?
  2. 他们如何更改此EEPROM中的信息?

此致,

Satoshi /日本Ditsy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    仅当EEPROM愿意自定义某些默认设备配置时,才需要EEPROM。 有关可通过7.4 .1.3 更改的配置的其它详细信息,请参阅表4中的数据表。

    EEPROM可在将其置于板上之前使用外部EEPROM编程器进行编程;但是,如果它们不需要自定义,则不需要EEPROM,并且将自动在设备上加载默认值。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    现在,他们愿意自定义配置,但已经在EVM上安装了Microchip的EEPROM 24LC01。 所以我想知道如何对这个安装的EEPROM进行编程。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    我猜此EEPROM的用途如下。 我的理解是否正确?

    • 默认设置在此EEPROM中进行编程
    • 此EEPROM的目的是测试从EEPROM加载设置

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    EEPROM不会加载默认配置。 即使没有EEPROM,设备也会在内部加载默认配置。

    EEPROM的目的是在需要时修改默认配置(即加载自定义配置)。

    您应该能够在不编程/更改EEPROM的情况下评估设备

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    让我再问一次。

    1. TUSB7320 EVM是否具有外部EEPROM? 随附的是用户指南中的示意图。
    2. 如何对此外部EEPROM进行编程?

    此致,

    Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    很抱歉询问您何时处于忙碌状态,但我正在等待您的评论。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    我对这一答复的拖延表示歉意。

    TUSB7320 EVM板具有EEPROM的占位符,但未填充。
    您可以在将EEPROM放在板上之前,使用任何EEPROM编程工具或I2C主控对EEPROM进行编程;我们不提供可帮助实现此目的的工具。

    此致,
    豪尔赫