This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:正向信道的净数据速率计算

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662772/ds90ub953-q1-net-data-rate-calculation-on-forward-channl

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

我们正在使用 具有953串行器的1.7Mp(摄像头)。

W正在使用带有 953串行器的AR0220 1820x940成像器。  36帧/秒,12位/像素,MIPI行 消隐 4421
请 告诉我们如何计算串行器上的净数据速率。
此外,如何考虑MIPI 400MHz的线路消隐和帧消隐。

请提供转换净数据速率的公式?

此致,

Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Narasimha,

    以下是可用于计算CSI-2吞吐量的通用公式:

    总数据速率=[#活动水平像素+水平消隐] x [#活动垂直线条+垂直消隐] x [帧速率] x [#位/像素]

    我不确定您说您使用的是"MIPI线路消隐4421"时的含义,但例如,假设水平消隐为182,垂直消隐为5,

    总数据速率=[1820 + 182] x [940 + 5] x [36] x [12]= 817.3 Mbps

    FPD链路速率包括一些额外开销,所需的FPD链路线速率可计算为:

    所需的FPD链路线路速率= 817.3 Mbps x 40/32= 1.021 Gbps

    系统的FPD链路线路速率将取决于您的配置方式。 如果您在同步模式下使用953,背信道为50 Mbps,参考时钟为25 MHz至954,则线路速率如下所示:

    FPD链路线路速率= BC x 80 = 50 Mbps x 80 = 4 Gbps

    这比您所需的线速要高,因此此设置可以正常进行。

    根据954的CSI-2输出,您可以选择大于或等于953上CSI-2输入的额定输出速率。 但是,实际吞吐率不能比输入速率快。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。


    CAN 933串行器支持36FPS的数据速率,带AR0220 1820x940成像器,每像素12位。
    请您分享FPD-Link线路费率吗?

    谢谢,此致,
    Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Narasimha,

    您的成像仪是否输出CSI-2数据?

    933的输入是一个并行接口,而953的输入是一个CSI-2接口。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zoe,

    是,成像器输出为CSI2数据,400MHz MIPI时钟。

    我们有一个FPGA可将CSI2转换为并行接口。请您共享使用 933串行器将AR0220(1820*940)转换1820转换为36FPS的净数据速率的公式。

    此致,

    Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Narasimha,

    对于12位模式,线速= f_PCLK×(2/3)×28;例如,f_PCLK = 100 MHz (支持的最大PCLK),线速=(100 MHz)×(2/3)×28 = 1.87 Gbps最大线速。

    在图像数据吞吐量方面,这将是12位模式下的fPCLK x 12,因此支持最大1.2 Gbps。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否解释一下您如何看待182是水平消隐,5是垂直消隐? 用于带有953串行器的AR0220成像器。

    如果我们将933串行器与FPGA一起使用,那么933 FPD link III的实际比特率计算公式是什么

    此致,

    Narasimha LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Narasimha,

    这些只是空白的示例数字。 实际消隐取决于您的成像仪设置。

    我不确定你到底在这里要求什么。 如果您想知道如何计算影像仪的比特率,则与以前相同的计算方法:

    总数据速率=[#活动水平像素+水平消隐] x [#活动垂直线条+垂直消隐] x [帧速率] x [#位/像素]

    此致,

    佐伊