This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:LIN总线通信错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663471/sn65hvda100-q1-lin-bus-communication-error

部件号:SN65HVDA100-Q1

您好,

我们在 定制板上使用SN65HVDA100QDRQ1 LIN PHY,能够将数据从主LIN (下图中填充了D22和R363)发送到从属LIN。  

但是,我们可以接收由Master发送的数据,但是接收到的字符串中的字符很少会发生变化。 例如。 当我发送"xyz" 时,我在从属设备上收到了"yz"。 当我发送“55”时,我在从属方收到“5”(仅5)。 我们仅在主板和从板之间使用1英尺电缆。

我已附上 LIN示意图供您查看。  

请查看相同内容,如果需要更改,请告诉我。

谢谢!

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh,

    从属设备是否有相同的原理图,仅在未填充D22和R363的情况下? 导致这种情况的一个原因是总线或从属设备RX引脚上的电容过大。

    您能否共享从属设备的示意图? 在进行通信时,是否有任何方法可以探测LIN总线?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Eric尽早回复。

    是的,我正在使用另一个定制板作为从属设备。

    我们通过24AWG线连接了两块板。

    这是否是由于INH引脚的电流限制造成的? 我已将INH引脚连接到串行二极管和电阻器以进行主配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    请参见所附的LIN总线图像。 我们在公共汽车上发送"55"。

    在通信过程中电压水平似乎不正确。

    如能早日作出反应,将不胜感激。

    谢谢!

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh,

    我对示波器镜头有点困惑,是否应该在屏幕截图上显示每个过渡? 边缘的转换速度似乎不够快,无法满足上下电压。 我有几个问题:

    • 用于连接主板的电缆长度是多少?
    • 使用的消息速率是多少?
    • 是否可以拆下Q33 FET,然后再次测试总线通信? 我很好奇晶体管是否导致总线上的电容或电流消耗过大。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ritesh:

    您是否能够解决您的问题? 就像Eric提到的那样,在我看来,边缘过渡速度不够快,无法满足您尝试使用的数据速率。 SN65HVDA100-Q1和大多数其他LIN收发器对其输出具有转换速率限制,以缓解EMI,这将操作限制在20 kbps左右。

    最大