This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:APB

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949-Q1, DS90UH947-Q1, DS90UB949-Q1, DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664963/ds90ub947-q1-apb

部件号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UH947-Q1DS90UB949-Q1,DS90UH949-Q1

您好,

根据数据表,有APB寄存器。

什么是APB?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    APB表示“高级外围总线”。 在DS90UB949-Q1和DS90UH949-Q1中,APB接口符合APB协议规范,用于访问HDMI控制寄存器和EDID SRAM。 在DS90UB947-Q1和DS90UH947-Q1中,该接口不符合HDMI APB协议,用于访问设备芯片ID和设备配置(间接隐藏寄存器)。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达沃尔桑

    感谢您的支持。

    在DS90UB947-Q1中,是否应启用APB寄存器?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    无需在DS90UB947-Q1中启用APB寄存器接口。

    此致,
    达沃尔