This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:原因和如何减少杂散

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665001/ds90ub913a-q1-cause-and-how-to-reduce-spurious

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,Champs:

 

我的客户正在使用以下设置和条件评估EMI测试。

 

  • 传感器摄像头+ DS90UB913A +同轴电缆(2 m)+ DS90UB914

  • 48MHz时钟提供给GPIO3,1/2分频时钟提供给传感器摄像机。

  • DS90UB913A配置为12位高频模式。

 

虚假频率约为500MHz,客户需要确定日本时间19日内虚假频率的原因。

 

测量是在DS90UB914屏蔽条件下进行的,因此传感器摄像头或DS90UB913A或同轴电缆将成为虚假信号源。

 

问题1)

根据配置,线路速率计算为1.344GHz。

您能猜出500MHz虚假的根本原因吗?

 

问题2)

您是否可以提供EMI测试结果和测试设置,以确认在正确的设置下不会出现致命错误?

 

此致,

Nobuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    您的客户正在评估哪些特定的EMI测试? 是否进行了辐射测试? 他们试图达到哪些具体标准?

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor,

    客户的测量结果将被交换,我已转到内部支持系统。

    谢谢,此致,