This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041原理图回顾-实施非常简单

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPD4EUSB30, TPD2EUSB30, TPD2EUSB30A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664313/tusb8041-tusb8041-schematic-review---very-simple-implementation

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件: TPD4EUSB30, TPD2EUSB30, TPD2EUSB30A

您好,

我们已将非常简单的TUSB8041实施到我们的系统中;之前我们有一个TUSB4041,但最终需要连接到两个USB 3.0 设备。

- USB上没有通电的设备;我们将电压放在那里,但没有使用它的计划。

-可能没有通过I2C进行配置,但如果需要,则支持

无论如何,我希望能得到一些快速反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Garrick:

    我对你所附的示意图有一些看法:

    1-从USB_UP_上 删除R14
    2-从下行端口(R18..R62)上卸下15K下拉电阻器
    3-在所有配置端子上使用更强的PU/PD电阻器;推荐4.7K (即 OVERCURx等)
    4-您选择的ESD保护二极管(USBLC6)是为USB 2.0 端口设计的。 对于HS差分对(DP/DM)来说,这些设备应该是合适的,但对于SS差分对(Tx/Rx)则不起作用;我建议您查看一下我们的TPD2EUSB30,TPD2EUSB30A,TPD4EUSB30设备。
    5-在SS TX线路上添加0.1uF耦合电容器(查看TUSB8041数据表C7/C8上的图6)
    6-确保您的开机顺序符合7.6 部分的数据表中定义的要求。
    7-无需填充您为设备配置添加的某些PU/PD电阻:
    - R26,R27,R28和R29。 由于您没有在下游端口上实施电池充电,过电流或电源控制,因此不需要这些端口。 因此,默认配置应该是正常的

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 反馈很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    我在这里附上了一个更新的示意图,其中包含了您的更改。

    在布局中,我假设SS TX线的耦合帽尽可能靠近USB连接器,但就在DLP11SN900HL2L扼流圈和TPD2EUSB30A后面?

    谢谢,Garrick

    e2e.ti.com/.../TUSB8041-ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Garrick:

    现在看起来更好了。 仅需观察以下几个方面:

    1.在所有配置端子上使用更强的PU/PD电阻器。 我仍然看到您在R26,R27,R28和R29使用10K。 我建议使用4.7K。

    2检查您在SS差分对的下游端口上使用的共模扼流圈的频率响应;我不确定所选型号是否设计为在SS上运行。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 更新电阻器和扼流圈,转至 DLP11TB800UL2。