This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:Alp:I2C寄存器值错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665098/ds90ub954-q1evm-alp-wrong-i2c-register-value

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我正在尝试使用953/954EVM获取工作演示。 将它们更改为正确的配置文件后,953的I2C设备ID是X30,根据953-用户指南,这是正确的。 但是,954的i2c设备ID是X60。 在953用户指南中,它说预期的ID是x7A,但954用户指南说它是X60。 954的设备ID应该是什么值?

另外,假设X60正确,当我运行脚本初始化传感器时,水平和垂直参数都不会从0更改。 我在ALP中的954脚本部分运行了脚本。 谢谢!

最佳,

Adam Daluga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    您在哪里获得了正在使用的ALP配置文件? 您使用的是什么脚本?

    还想让您了解953/954系统的相关信息。我们在TI.com培训页面上提供了在线视频:

    training.ti.com/ds90ub95.3954万-system-design-operation
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您观看视频链接。 我从佐伊努延斯那里得到了简介和脚本。

    我也解决了我的问题。 在脚本中,如果我将UB954的地址从0x7A更改为0x60,它就能够识别传感器。 感谢您的帮助!

    最佳,
    亚当