This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:从暂挂模式唤醒

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661116/tusb8041-wakeup-from-suspendmode

部件号:TUSB8041

大家好,

我的客户正在使用tusb8041USB集线器。 从下行端口断开所有USB设备时,我们检测到问题。 tusb8041进入USB暂挂模式,我们的Linux操作系统未检测到热插入其中一个tusb8041下行端口的设备。

假设tusb8041仍处于挂起模式。 问题是如何配置tusb8041以在将从属设备连接到下游端口时启用远程唤醒。

此致,

西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon:

    插入USB 2.0 设备后,集线器是否无法唤醒?  还是仅使用USB 3.0 设备?  USB 2.0 与USB 3.0 的远程唤醒设置稍有不同。  Linux主机控制器需要在集线器中启用远程唤醒,以便设备连接或断开连接才能唤醒系统。  

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    是的,仅检测不到1.1 和2.0 设备。 3.0 设备没有问题。

    我用一些(货架上的)标准2.0 的集线器进行了测试。 我将它们连接到我们的USB根端口,将2.0 各设备连接到下游端口时没有问题。 检测到2.0 中的各类设备,并且未对Linux软件进行任何更改。 TUSB8041配置似乎有问题。

    此致,
    西蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    这很奇怪。 远程唤醒测试是我们实验室验证和USB合规性测试的一部分。 您是否可以确认驱动程序是否在TUSB8041的USB 2.0 部分启用远程唤醒。 此外,您能否确认端口未标记为"不可移除"?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    此问题是否有任何更新?

    此致,
    JMMN