This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1980:设备系列之间的差异

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1980, LMH1981, LM1881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664864/lmh1980-difference-between-device-family

部件号:LMH1980
在“线程: LMH1981LM1881”中讨论的其它部件

您好,

LMH1980和LMH1981在功能和电气方面的主要区别是什么? 根据我的理解,客户可以将这两个部件用于视频转子锁用途,如果他们只使用HSOUT/VSOUT/OEOUT,则这两个部件是可互换的(尽管不是针脚2)。

这是否正确,或者我是否遗漏了一些内容? 谢谢!

此致,

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    这两种设备的主要区别在于包装。 一个较小,因此如果外形因素是关键,1980年可能是更好的选择。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    感谢您的回答。 我比较了两个器件之间的数据表,看起来LMH1981提高了HSync信号的抖动性能。 它在数据表中重复提及,而在LMH1980数据表中则没有提及。

    LMH1981数据表:"HSYNC在其前导(下降)边缘具有极低的抖动,最大限度地减少了清理和减少HSync后续时钟生成阶段抖动所需的外部电路。"

    A-1681应用说明:“本应用报告讨论了LMH1980相对于LM1881的优势,以及将LMH1980设计为当前LM1881插座的注意事项。 在定时抖动是关键系统参数的广播和专业视频系统中,另一个同步分离器LMH1981在支持所有SD和HD模拟视频标准的同时提供最佳的抖动性能。"

    与LMH1980相比,LMH1981上的这种改进的抖动有没有任何信息?

    谢谢!
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:

    我没有,并且由于这些设备的使用年限,我无法联系设计团队。

    此致,Simon。