This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万EVM:使用应用定制工具进行配置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663550/tps65981evm-configuration-using-application-customization-tool

部件号:TPS6.5981万EVM
主题:TPS6.5981万中讨论的其它部件

尊敬的TI:

我正在开发一个模拟EVM用户指南表4的应用程序。  我的应用程序的唯一区别是电源来自PC端,而不是坞站端。  我需要在本演示中提供显示屏,USB 2.0 和电源。  我仍在等待我的DP-EXPANSION EVM,但在此期间,我想我将努力了解如何转换电源来源。  我开始使用应用程序自定义工具,但找不到适用于我的应用程序的默认配置文件,但很好奇您是否能够提供可能适用的示例的文件名。   应用时,我需要20V电压才能显示在停靠侧,如下图所示。  我以为这种配置会起作用,但我在坞站上看到20V电压时没有成功。

笔记本电脑: TPS*_DRP_HOST_STANDARD _v3_10

Dock:TPS*_URP_HOST_STANDARD _v3_10

当我加载这些配置时,我只能看到链路两端的5V电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    您一定会走在正确的道路上。 如果您使用的模板在数据方面工作正常,我建议在连接套管插孔的情况下更新板上的源功能,以确保存在20V配置文件。 在充当散热器的主板上,我会确保提供20V散热器配置文件。 如果源和吸收器都支持20V,则VBUS上的电压将为20V。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    感谢您的回复。 我无法使自定义配置正常工作,因此我恢复到EVM用户指南表4中记录的配置。 我使用应用程序自定义工具将主板重刷为EVM默认值。 按照用户指南中的说明连接整个系统时,我会看到源设备和接收器设备上的所有MXCTL LED。 我尝试输出到HDMI显示器,而不是显示端口显示器,但看不到视频输出。 我确实在VBUS上看到了20V电压,并且确实对USB闪存驱动器进行了重新gonize。 我的设置和文档之间的唯一区别是,我的PDO指示灯与表4中所示的图像相反。 我认为测试LED是散热板,DUT LED是源板。 您能否确认源或接收器是否应打开PDO指示灯?

    然后,我想使用应用程序定制工具调试TPS6.5981万寄存器设置,但当我尝试读出设备时,我从未看到弹出的选项卡显示寄存器是什么。

    我可以使用帮助。 谢谢!

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    您是否使用DisplayPort转HDMI转换器? DisplayPort备用模式仅适用于DisplayPort协议,在连接到没有转换器的HDMI显示器时不起作用。
    由于寄存器映射稍有不同,调试模式将不适用于“默认”配置。 您是否还能确认您正在使用TI.com上的配置工具版本3.10 ?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用Amazon Mini Display端口到HDMI电缆,但两者之间没有活动转换。 我正在使用应用程序自定义工具的版本3.1 和主机实用程序GUI的2.3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,我在办公室找不到显示端口监视器。 您能否帮助我了解如何通过HDMI实现此功能? 我有DP到HDMI电缆和许多HDMI显示器。

    -Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在购买了一个直接显示端口,用于显示端口监视器,但仍然看不到活动视频。 我现在可以看到,当我插入和拔出显示端口板时,源侧的D1 LED亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题现已解决。 它是电缆和PC屏幕分辨率设置的组合,导致此演示无法正常工作。 您可以关闭此线程。