This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:关于ESD保护TPD4EUSB30DQAR。

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664683/tpd4eusb30-about-esd-protection-tpd4eusb30dqar

部件号:TPD4EUSB30

数据表我认为"D1 +,D1-,D2 +,D2-"连接到图16下图中的连接示例中对应的N.C。
(示例:1引脚的"D1 +"连接到8引脚的"N.C")

问题:

尽管数据表中描述了N.C为"非正常连接",

是否可以连接图16中所示的其它信号线?

此致,

Sekiguchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokkun-

    NC引脚没有内部粘接到芯片上,因此迹线是否在引脚下方运行无关紧要。 我们建议使用图16中的布局,因为它允许您将ESD保护对信号完整性的影响降至最低。

    谢谢!
    Alec
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答,Alec-san。
    我了解以下两点,所以回答了客户。

    ·由于本产品的NC引脚未与内部板牙粘合,因此可以连接。
    ·由于图16是TI推荐的抑制ESD对信号线路的影响的模式,因此请按照此方式进行设计。

    此致,
    Pokkun (Sekiguchi Masumi)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokkun-


    这两点都是正确的!

    谢谢!

    Alec