This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424:更换部件

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664956/tca6424-replacement-part

部件号:TCA6424

您好,

我们在旧设计中使用了TCA6424,现在希望在新系统中重复使用它。

但数据表显示,不建议在新设计中使用该组件。

是否有与此组件匹配的新组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    请查看TCA6424A设备。 它在功能上等同,具有相同的引脚输出,但解决了TCA6424数据表中提到的重置和中断勘误表项。

    如果您对设备有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max,您好!

    谢谢你。 我以为整个TCA6424系列都不推荐。 我不知道A版本