This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:软关闭问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664876/iso5852s-problem-with-soft-turn-off

部件号:ISO5852S

我们正在启动脱机状态,但ISO5852似乎没有柔和地关闭。  我在下面附上了部分示意图。  很抱歉尺寸太差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否捕获带和不带去饱和触发的栅极电压波形?

    此外,C24的值为1nF,可能太小。 您可以将其更改为10nF或更高版本并试一下吗?  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,Vgs测量使用哪种负载? 它是真正的功率设备还是具有一定价值的电容?  此致,Rais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还建议将R34直接连接到引脚6输出,而不是连接到R28。
    目前,C24放电路径中的100欧姆R28显著降低了软关闭期间驱动器输出阻抗增加的影响。
    通过直接连接到引脚6,将大大提高软关闭的有效性。 它也将减少对栅极电阻器的依赖。
    此致,Rais