This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046集线器设计回顾

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664662/tusb2046b-tusb2046-hub-design-review

部件号:TUSB2046B

您好,

我们在设计中使用TUSB2046集线器来管理3个端口,我们也使用USB MUX交换机来实现这一目的。 我们将从目标设备处理器使用OTG USB。

请任何人查看电路以确认此设计流程将workout.e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_0.0513万_5F00_b0_5F00_03_5F00_20180212_2D00_3_2D00_12_2D00_12.pdf</s>2018.0212万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我对您的TUSB2046B实施有一些看法:

    1-所有USB DP,DM信号对都需要约27欧姆的串联电阻以确保正确端接。 建议使用大约22 pF的可选滤波电容器来抑制EMI。 如果使用此电容器,则必须按照7.1 规范第6节的规定,将其置于集线器端子和串联电阻器之间。
    2-您还需要为DP0添加一个1.5K PU电阻。 (请参阅数据表上的图11)
    3-如果在配置端子上使用PU/PD电阻器,请使用较低值的电阻器(推荐4.7K)。 例如,在BUSPWR处为R999,在TSTPLL处为R995,在TEST_MODE处为R994,在EXTMEM处为R1001。
    4-向XTAL2端子添加一个1.5K电阻器,以调整振荡器的增益,如数据表中的图6所示
    5-确保您的USB_HUM_RST#实施符合数据表在重置引脚功能说明中定义的准则。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jorge Llamas:

    感谢您的评论。 它很有帮助。 我还需要你在下面引用的案文中再作一个澄清,

    "-所有USB DP,DM信号对都需要约27欧姆的串联电阻器,以确保正确端接。 建议使用大约22 pF的可选滤波电容器来抑制EMI。 "-我相信这适用于USB连接器和集线器。 但是,USB主机(imx6处理器)和USB集线器(TUSB2046)之间的USB通信中,是否真的需要该系列终端电阻器和EMI抑制电容器??