This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:数据表中的电源电流图

Guru**** 2938770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664685/sn65hvd3088e-supply-current-graph-in-the-datasheet

部件号:SN65HVD3088E

您好,

我们的客户已经指出了如下。

关于数据表中的电源电流图图图4,

1.数值不在X轴上显示。 它是从1kbps开始的吗?

2. HVD3088是半双工收发器,但此图显示“驱动器和接收器”电源电流。

它看起来很奇怪,因为HVD3088无法同时工作驱动器和接收器。 是指"驾驶员 还是 接收者",是吗?

谢谢,此致,

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi San,您好!

    感谢您指出这一点,是的,我理解您的问题。 关于数据表上的图4:

    1.是的,X轴表示信令速率,起始点为1 kbps。 图4专用于SN65HVD3088E,此设备的指定最大信号速率为20 Mbps,您可以将此值作为图解的最后绘制点(标度以dB为单位),也可以在6.3 建议的工作条件一段中看到。 如图3所示,您可以看到设备SH65HVD3085E,其中X轴也是信号速率,最小值为1 kbps,最大值为1 Mbps (有关信息,请参见第6.3 段)。 我很抱歉缺少信息,我会确保正确修复该图形。

    2.尽管它是半双工设备,但图表显示了驱动器和接收器电源电流的总和。 显示它们的总和的一个原因是它代表功耗的最坏情况。 第二个原因是您可以实际测试通过该收发器的传输是否符合规格; 保持驱动器和接收器均打开,允许您通过总线(通过驱动器)发送数据,并检查通过同一收发器的接收器发送的数据流是否正常。

    我希望这一点有意义,并能帮助您与客户沟通。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢,顺祝商祺!
    阿德里安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adrian-San,

    非常感谢您的快速回复和详细说明。
    我将与客户交谈以了解这一点。

    谢谢,此致,
    Hiro