This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VDD5斜坡时间

Guru**** 2758165 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, HD3SS3212, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664781/hd3ss3220-vdd5-ramp-time

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件:TUSB322IHD3SS3212

建议 的VDD5 (斜坡) VDD5电源斜坡时间从测量点开始计算,如果不满足此建议,可能会有什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    HD3SS3220内置了HD3SS3212 (MUX)和TUSB322I (CC端口控制器)。 基本上,VDD5为TUSB322I供电,而VCC33则为MUX供电。
    VDD5电源斜坡时间是指上升时间(10 90 %)。 因此,如果不满足此参数,端口控制器将无法正常工作,甚至可以重新初始化。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    因此,VDD5的上升时间为25mS,这是否真的取决于VDD5何时开始上升,与VCC33何时通电以及C型USB信号何时连接到HD3SS3220无关?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,

    VDD5电源独立于VCC33。

    此致,
    路易斯