This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:Alp:DS90UB953/954

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664818/ds90ub953-q1evm-alp-ds90ub953-954

部件号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我正在尝试使用ds90UB953/954EVM获取工作演示。 我从其他e2e帖子中下载了953和954配置文件,网址为:

e2e.ti.com/.../64.1104万

https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/p/64.1022万/2364554?keyMatch=DS90UB954-Q1EVM</s>236.4554万

我将配置文件移到了模拟启动板配置文件文件夹中,在ALP中的设备配置文件下可以看到它们。 但是,即使在通过USB将两个主板连接到计算机时,它也会将主板识别为DS09UH925/926。 如何在ALP中更改此设置? 感谢您的帮助!

最佳,

Adam Daluga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    如果在启动ALP之前已将正确的配置文件添加到配置文件文件夹中,则需要删除ALP指向的当前设备配置文件,然后在ALP中选择95x设备配置文件。

    有关使用ALP的详细信息,请参阅TI网站上的FPD-Link培训视频:
    training.ti.com/use-analogue-launch-pad-alp-gui-configure-fpd-link-evms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我能够为主板加载正确的配置文件。 但是,当我检查PASS STS时,它显示"否",而不是"通过"。 我也无法找到用户指南中提到的脚本(P954_Setup_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py,和)
    Ovt_1280_1080_30fps_remote.py)1080)。 如果您可以将这些内容告诉我,或者将这些脚本发送给我,我会非常感激。