This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:重驱动器的最大分辨率/帧速率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664622/tmds181-max-resolution-frame-rate-for-redriver

部件号:TMDS181

看来TMDS181不支持HDMI 2.0 2160p60分辨率的转接驱动器模式,请验证。

如果它仅支持2160p 60fps的重计时器,请告诉我TI是否有可以支持的部件

此分辨率/帧速率下的重驱动器。  如有任何意见,将不胜感激。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sonya

    遗憾的是,我们没有任何具有此特征的驱动程序。 为什么不将此设备用作重新计时器?

    此致
    弗朗西斯科