This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:USB集线器-> FTDI芯片无生命体征

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664233/tusb2036-usb-hub---ftdi-chip-no-signs-of-life

部件号:TUSB2036

大家好,

这是我第一次使用TUSB2036芯片,但在我的设计中,我以前也使用过FTDI芯片。  我没有看到任何生活迹象(连接到PC或RPI设备时,没有任何注册或尝试注册的迹象。)

是否有用于TUSB2036的驱动程序可用于查看它是否到达此设备上的EEPROM?

我只使用3个下游连接中的2个。

谢谢!

Bob

PS我很高兴为FTDI芯片提供一个更大的示意图,但我想先确保我没有错过集线器的一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    您需要在XTAL2端子上添加一个1.5K电阻器来调整增益。 请参阅设备数据表中8.3 2部分的图5。

    此外,您还需要在DP0PUR和DP0之间放置一个1.5K电阻;所有USB DP,DM信号对都需要大约27欧姆的串联电阻,以确保正确端接。 建议使用大约22 pF的可选滤波电容器来抑制EMI。 如果使用此电容器,则必须按照7.1 规范第6节的规定,将其置于集线器端子和串联电阻器之间。
    请参阅数据表中9.2 2部分的图9。

    请试用并告诉我如何操作。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫

    感谢您的回复。 由于主板将需要一些手动返工,因此上面的哪项最有可能是在Windows设备管理器中看不到设备的问题。 (我认为我可以在下一个主板上捕获的EMI项目是响应的,但两个1.5K电阻器可能是我在看到任何东西都活着之前需要在主板上添加的。)

    想法?

    谢谢!
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    我做了一些更改,Windows现在响应为:

    "未知USB设备(设备描述符请求失败)"

    是否有任何工具可以尝试使用正确的设备ID对EEPROM进行编程,或者有方法告诉Windows它是什么(例如,是否有可用的驱动程序可供我指定?)

    谢谢!

    Bob

    (我意识到在我的终端上,很有可能它仍然与硬件相关,但我想检查一下。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    您还需要在RESET/引脚上有一个~1uF的电容器,否则TUSB2036在复位时无法通电,可能无法正常工作。  Jorge提到的电容器和DP/DP0PUR上的1.5K上拉电容器是使集线器运行的两个最重要的电路变化。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我在数据表中找不到1uF上限要求。 (如果有分区号,请回复,否则我将认为这只是一般练习。)再次感谢Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表仅指出复位需要在电源复位时脉冲低电平,但不提供特定的无源电路信息。 1 UF来自参考原理图。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    我浏览了数据表中的原理图,但没有看到盖子。  您是否可以将参考设计附加到此线程?

    另外,在我的设计中使用EEPROM是一种帮助或伤害,因为它也悬挂在/reset行上。

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    参考原理图位于以下位置: www.ti.com/.../getliterature.tsp ,TUSB2036的所有文档位于以下位置: www.ti.com/.../technicaldocuments

    将EE_CS连接到TUSB2036是可以的,只要在足够长的时间内将其驱动为低电平,以生成电源复位,然后保持高电平。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    Bob