This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR401:用于VSC7468和VSC8584之间QSGMII接口的DS64BR401中继器

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664451/ds64br401-ds64br401-repeater-for-qsgmii-interface-between-vsc7468-and-vsc8584

部件号:DS64BR401

您好,

我是Lakshman。 我计划将 DS64BR401中继器用于VSC7468 (交换机)VSC8584 (PHY)之间的QSGMII接口。  请查找所附的方框图以及 VSC7468和VCS8584 PHY的TX和RX特性。  请告诉我们 VSC7468 (交换机)VSC8584 (PHY)之间通过DS64BR401中继器的接口的兼容性,如方框图所示。 请建议是否需要任何电阻器端接。  

感谢您,e2e.ti.com/.../VSC7468_2D00_DC_2D00_Ele.pdfe2e.ti.com/.../VSC8584_5F00_DC_5F00_Ele.pdfe2e.ti.com/.../Repeater_5F00_block.pdf</s>8584

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lakshman,

    无需电阻器端接。  需要交流耦合。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我们通过DS64BR401中继器路由QSGMII信号时,交换机(VSC7468)侧接口和PHY (VSC8584)接口是否存在任何电压电平漏配。 有关两个设备的TX和RX特性,请参阅我之前的消息。

    感谢您,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已查看了文档。  DS64BR401的直流特性与交换机和PHY不完全兼容。  这些接口需要交流耦合。

    此致,