This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:为什么要在数据表中的图15中使用肖特基二极管? 为什么不使用齐纳二极管?

Guru**** 2529940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664145/tvs3300-why-schottky-diode-is-used-in-fig-15-in-the-datasheet-why-not-zener-diode

部件号:TVS3300

你好,团队成员

您能否说出数据表中图15中使用肖特基二极管的原因以及 不使用齐纳二极管的原因?


此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山

    之所以使用肖特基二极管,是因为它的VF下降非常低,这有助于在正常操作中二极管出现正向偏压。 齐纳二极管具有典型的.7V VF,这将对系统电压产生更大的影响。 肖特基提供反向电流保护,因此您无需担心齐纳将提供反向击穿。

    这是否能回答您的问题? 如果您有任何后续问题,请告诉我。

    谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,Alec。

    此致,
    高桥北行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec,

    下面是一个附加问题。

    如果将肖特基二极管D0从数据表中的图15中删除,将会发生什么情况?

    他们希望删除它,并了解如果删除它的缺点。

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥三

    肖特基二极管的唯一用途是防止器件后面的IC上积聚反向电压。 如果肖特基已就位且电线向后连接,肖特基将防止电流反向流动。 如果没有肖特基二极管且导线向后连接,则反向电压可能导致受保护IC中出现故障。 如果不担心两个输入可能会反向接线(或者如果受保护的电路已经可以承受任一方向的电压),则无需包括肖特基二极管。 这是否合理? 如果不清楚,请提出跟进问题!

    谢谢!

    Alec