This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:0x0012 MII中断状态寄存器#1 (MISR1)的链路质量中断

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664132/dp83822if-link-quality-interrupt-of-0x0012-mii-interrupt-status-register-1-misr1

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?
我们在 地址0x0012处有一些问题B15 (0x0012 MII中断状态寄存器#1 (MISR1)的链路质量中断)。

<问题1>
链路质量是什么意思?
您能告诉我们这意味着什么吗?


 当0x0012的数据 从80F7更改为62F7时, 是否可以通过什么原因来确认故障发生?

我们需要您的帮助。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们很抱歉催促您,但您能 给我们建议吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!


    0x0012 MII中断状态寄存器#1 (MISR1)的链路质量中断:PHY对在线接收的MLT-3数据进行解码,并检查信号质量是否良好以确定数据的正确性。 当链路质量低于阈值时,它会向链路质量中断发出信号。

    其他设置为“False Carrier”的位:在以太网phy中,每个帧都以SSD位模式开头,如果phy观察到模式不正确,则它会发出虚假载波信号。

    此致,
    很棒