This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万I晶体并联电容器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664657/dp83822i-dp83822i-crystal-parallel-capacitor

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其它部件: Tida-0.0928万

 对于DP8.3822万I晶体并联电容器,如果晶体的负载电容为10pF,建议的值是多少?

是否有任何通用公式或指南来计算基于晶体负载电容的并联电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我相信您是指数据表Crystal部分中提供的CL1和CL2。 这些值通常由XTAL供应商推荐,以便使XTAL以正确的频率产生共振。

    我们通常建议遵循EVM和TIDA-0.0928万上使用的类似规范,以避免进行任何微调以获得正确的频率和ppm。

    此致,
    很棒