This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:最大MDI信号跟踪长度

Guru**** 2609565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664192/dp83822i-mdi-signal-trace-length-maximum

部件号:DP8.3822万I

您好,

MDI信号路由是否有最大轨迹长度? 如果没有最大值,经验法则是什么?

差分对内的MDI信号最大偏移是多少? 如果没有最大值,经验法则是什么?

RX组内或TX组内的MII信号的最大偏移是多少?


我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢,此致,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    请参阅以下有关以太网phy布局指南的应用说明。

    www.ti.com/.../snla079


    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    我知道这份文件,但感谢您的提示。 它包含许多有用的信息。 但我仍然无法找到这个主题中一些问题的答案。

    MDI信号:我只找到:
    -" 多氯联苯轨迹长度应尽可能短"
    -"...应以平行方式运行,并在长度上匹配。"
    如果有绝对长度限制,将会很有趣。 类似"我们不建议超过 4英寸"的内容(如该文档中为MII信号写的内容)
    什么是"长度匹配"? 5 mm 是否仍然正常,或者我们甚至必须在布线时进行自动加长(如步长)。 如果专家说"在差分对中保持5 mm 差异,您就可以"(只要满足所有其他禁忌),这将非常有帮助。

    MII信号:
    我找到了匹配的2英寸规则。 据我所知,我可以将"TX_CLK"的 长度路由为2英寸 ,将"TX_D0"的长度路由为4英寸(绝对最大值)。 正确吗?

    谢谢,此致,

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    很遗憾,我们没有此类指南。

    我在浏览网络时发现了一个很好的以太网phy布局指南文档,它回答了您的一些问题。

    此致,

    很棒

    http://ftp1.digi.com/support/documentation/022-0137_F.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢链接。 这回答了其中一个问题。


    您能否就我对MII信号约束的解释给我一个答案?

    此致,
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的解释在指导范围内。 但是,为什么要尝试极端准则?

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GEET,

    我不想尝试极端的引导线。 这只是为了确保我正确地理解它(因为英语不是我的母语)。 如果可能,我会尽量保持低于此值。 但我需要为执行布局的人员设置限制。
    另一个包含一些答案的文档:(可能对其他人有帮助)
    www.renesas.com/.../R19AN0014ED0102_ASSP.pdf</s>0102

    此致,
    Patrick