This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP159在HDMI1.4b和2.0 中与固定TX终端配合使用

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663008/sn65dp159-dp159-used-with-fixed-tx-termination-in-hdmi1-4b-and-hdmi2-0

部件号:SN65DP159

大家好,

对于2.0 和HDMI1.4b,我们是否可以支持(保证操作)使用固定为“75-150 [Ohm]”的TX端接的客户?

建议采用以下设置。

他们想要最小化I2C通信,但是问题在于,由于他们在I2C模式下使用,因此无法设置为自动选择模式。

在75-150欧姆的固定端接中使用会有什么副作用?

它似乎通过了合规性测试。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kawai

    从75欧姆到150欧姆的范围是设备应该具有的端接,他们应该不会遇到此端接问题。
    2.0 Ω 要求发射器终端阻抗应介于75至150 μ m之间。 较旧版本的HDMI标准不需要源端接。 对于HDMI1.4b,当数据速率超过2 Gbps时,如果允许150到300 Ω 之间的终止值,输出性能会更好。 SNx5DP159支持HDMI1.4b和2.0 的三种不同的源端接阻抗。 引脚36的TX_TERM_CTL提供了一个选择选项,用于选择输出端接阻抗值。 这可以通过I2C,reg0Bh[4:3] TX_TERM_CTL进行调整。
    在这种情况下,我们建议选择"自动选择阻抗选项",因为这一选项不是仅由I2C配置的。 如果您只想使用捆扎模式,则也可以在允许浮动TX_TERM_CTL时配置此选项。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco-San,

    我对迟交回覆表示歉意。 我想澄清你以上的意见。

    您的意思是客户可以使用这种方式而不会有问题,因为HDMI 1.4b或更旧的版本没有源代码终止要求吗?

    此设备的一个问题是,如果客户选择使用I2C控制,则无法选择"自动选择阻抗选项"。 最好通过I2C配置具有相同的功能。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kawai

    是的,我知道。 您是否知道他们将使用的数据速率?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    它们将用于HDMI1.4b和2.0。

    此致,

    KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kawai

    我建议您使用75 - 150欧姆端接阻抗。 其他选项是,如果您想要通过芯片获得最佳性能,但对于应用,最佳选项为75 - 150欧姆。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco-San,

    我会告诉他们,2.0 和1.4b都可以使用75-150欧姆TX端接。
    感谢您的支持。

    此致,
    KAWAI