This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:使用内部振荡器时抖动

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664441/ds90ub928q-q1-jitter-when-internal-oscillator-is-used

部件号:DS90UB928Q-Q1

您好,Champs:

我的客户询问了选择内部33MHz振荡器时的TsCLKOUT抖动规格。

您对此有什么信息吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,
    TsCLKOUT --> TxCLKOUT

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这不是我们可以指定的。

    他们尝试使用基于内部振荡器的TXCLKOUT做什么? 请记住,当输入流丢失时,这只是一个基于内部时钟的可选时钟输出,因此这仅适用于调试情况。

    同时请记住,内部振荡器频率的变化范围可以是+/- 30 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我应该解释问题的背景。
    客户正在使用测试模式(独立条件)评估DS90UB928的EMI,并想知道伪抖动的影响。
    不打算实际使用内部振荡器。
    此致,