This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:两个电源标称核心电压

Guru**** 2933540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664381/sn75dp130-two-power-supply-nominal-core-voltage

部件号:SN75DP130

在数据表中,引脚说明中的标称核心电压VDDD为1.1V,但建议工作条件下的标称电压为1.05V。 VDDD的正确额定电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    正确的电压是1.1V,我们必须修复数据表。 感谢您的反馈。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认,只是为了让您知道,在功率定序部分中还有3个其他参考电压1.05V。