This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:暴露的电极垫(AM26LV31/AM26LV32)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663771/am26lv31-exposed-pad-am26lv31-am26lv32

部件号:AM26LV31
主题中讨论的其他部件:AM26LV32

哈洛

我正在使用AM26LV31和AM26LV32。 它们有一个裸露的电极垫。 此垫是否应连接至GND或保持未连接?

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    也许我错过了一些东西,我查看了这两个部件的数据表,但我没有看到裸露的垫。  您确定这些部件号正确吗?  通常,数据表指定可以和不可以使用暴露的垫执行的操作。  例如,它说它要连接到GND,或者可能说没有连接,这意味着它不是内部连接到部件,但您可以将它连接到GND,以获得更好的热传递。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    我使用的数据表是:

    在第3页上,设备配备了散热垫(我正在使用AM26LV31EIRGYR和AM26LV32EIRGYR)。

    但据我所知,我没有找到有关如何连接电极板的任何信息。 在第23页上,它更具体地介绍了电极板,但并不表示它是否可以连接到接地平面。

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:
    我已进行了两次检查,散热垫未电气连接,应连接到最佳散热器,通常是GND。
    Francis Houde