This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041输入电源电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664558/tusb8041-tusb8041-input-supply-current

部件号:TUSB8041

我正在尝试 计算此12端口集线器的所需功率。  在TUSB8041 数据表部分7.7 中有一些参数,因此我尝试根据我的配置和 连接的设备来估计该信息的基础。

我所有连接的设备都是2.0 ,根据数据表,如果我的主机是2.0 ,而我的连接设备是2.0 , 则从TUSB8041获得的电流 为3.3V @ 76mA和1.1V @ 86mA。 我不知道(不在数据表上) 的是当你级联 TUSB8041时会发生什么

例如,如果我的主机 支持3.0 和2.0 , 并且我有两    个TUSB8041级联,并且我所有连接的设备 都是2.0 , 那么两 个TUSB8041 是否确实可以 在“2.0 模式”下工作? 如果为TRUE,则每个 TUSB8041的电流是否 为3.3V @ 76mA和1.1V @ 86mA,加上所连接设备的电流?

谢谢!

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeremy:

    如果您将TUSB8041连接到下行端口,则该端口的连接将在SS和HS上执行,因为TUSB8041支持SS。
    如果您打算仅连接USB 2.0 设备,您可以让SS差分对(TX/RX)保持浮动,甚至可以使用HS集线器(如TUSB4041)

    另请注意,仅在正确配置设备(即确认重置后加载默认配置值)后,才会观察到数据表中为" 2.0 主机/4 HS设备"定义的典型电流消耗。 但是,在短时间内,当设备未配置时,它会消耗更高的功率(与“SMBus编程电流”字段中定义的相同)

    此致,
    豪尔赫