This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213 EQ和DC升压设置

Guru**** 2929180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664113/tusb213-tusb213-eq-and-dc-boost-setting

部件号:TUSB213

您好,

我们对 TUSB213的应用有一些疑问
下面是我们的示意图

1.直流增压电压


我们选择RDC1=47kohm和RDC2=24.3kohm。
但DCboost的电压是40mV,而不是3.3V。
如果我们删除RDC1和RDC2,让其浮动,
电压为3.3V。
结果让我们感到困惑。

二等方


我们选择3.9kohm作为请求。
如何验证我们是否获得了正确的设置?
通过测量电流电压?

在SPEC中,我们可以看到这一点。
"当左侧浮动时,自动选择最大交流增压级别"

如果我们需要更长的USB电缆(2M-3M),我们应该给出一个固定值,还是让其浮动?

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Otto:

    我正在处理您的问题,明天我将收到反馈。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Otto:

      下面是我的反馈:

    问题1:引脚4共享2个功能:DCBOOST和ENA_HS;在复位时,它充当控制DC增强的3级输入。 另一方面,复位后将作为输出标志,指示通道是否处于高速模式。 (有关详细说明,请参阅引脚说明和数据表中的表格)

    问题2:您可以在 数据表的表3中看到一个清晰的示例,其中您可以看到每个EQ级别的选定电阻器。

    此致,

    迭戈。