This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:通过第二个I2C主控控制TCA9548

Guru**** 2958510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664447/tca9548a-controll-tca9548-by-second-i2c-master

部件号:TCA9548A
主题中讨论的其他部件: LDC2114

您好,

我想控制8 LDC2114,它们都通过tca9548a具有相同的I2C地址。 MSP430是主中继器。 MSP430直接与LDC2114通信,并且无法控制tca9548a,因为它的固件是固定的,不应更改。

这就是为什么我计划通过第二个微控制器来控制tca9548a,它只负责控制tca9548,具体取决于8 DIP开关的位置。

因此,根据DIP的位置,MSP430将通信各自的LDC2114。 这是否可行?

为更好地理解,我附了一个结构图。

非常感谢,此致,

克莱门斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zintgraf,您好!

    您提出的建议是可行的。  不确定您不想更改固件的原因,以便您可以发送不同的I2C地址进行连接。  您正在使项目变得比 所需的更复杂和昂贵,但如果您有这些要求,则此选项将有效。  

    另一种选择可能是使用模拟开关/多路复用器来控制I2C通信路径。  您可能需要两个8:1多路复用器(一个用于SCL,一个用于SDA),也可能需要一个16:1多路复用器。  

    让公共(A) 连接到MSP430 (SCL/SDA)将B1到B8连接到每个 LDC2114。  使用S0,S1和S2控制选择的信道。

    我不确定哪种交换机/多路复用器是最佳的,但您可以咨询E2E工程师。  这只是一个例子。  

    请告诉我您的想法。

    Francis Houde