This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663344/tmds171-tmds171

部件号:TMDS171

大家好,

 

我已选择使用TMDS171I作为TMDS缓冲器\再计时器的解决方案。

 

随附了我的TMDS171初步原理图的相关部分。

我将非常感谢TI的评论。

 

有关原理图的一些评论:

 

  1. 该文件不包括所有原理图页面,在存在外部连接的地方,我将此连接描述为PDF注释。  
  2. 在其附近有"NC"标签的部件(见下文)将不会组装在PCB.e2e.ti.com/.../TMDS171.docx上

 

e2e.ti.com/.../TMDS171_5F00_Design.pdf

除了一般性评论之外,请欣赏TI对与原理图相关的几个问题的回答:

 

  1. 在组件数据表中有一个"汇侧应用"示例,其中TMDS171 DDC总线连接到HDMI RX IC,并具有高达5V的上拉电阻。

3.3V上拉电压是否适用于SRC DDC (针脚46和47)和SNK DDC (针脚38和39)?

  1. 在数据表中的“8.3 Tm2操作计时”一章中,它表示“如果OE保持在低位,直到VDD和VCC稳定,则不要求导轨顺序。”

这是否意味着只要我保持OE低电平直至两个电源都接通,VDD和VCC就可以在任意顺序上通电,两者之间的时间差也不限。

是否会违反TD1计时要求(0-200us)?

  1. 使用TMDS171作为DDC缓冲器的风险是什么,即将汇IC连接到DDC SNK,将HDMI连接器连接到DDC SRC引脚

这样DDC总线将通过TMDS171?

 

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yehezkia

    我们正在处理您的问题,感谢您的耐心。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好

    为我的延迟道歉。

    1.-由于在实施DDC链路的所有方面时源不一致,建议按照数据表上的图60配置TMDS171。

    2.-是的,确实如此。

    3.-参见答案1。

    我建议更换7.06 K的VSADJ电阻器
    对HPD_SRC连接执行双重检查,看起来它是浮动的。
    我建议在SPDIF引脚处使用500 k。
    对于上/下配置电阻器,我建议使用65k。

    此致
    弗朗西斯科