This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:关于时钟频率

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664131/tmds442-regarding-clock-frequency

部件号:TMDS442

海防

我能知道TMDS442芯片支持的时钟频率吗?

谢谢,此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Penchala:

    我已指派了一名支持工程师来解决此问题;您应该很快就会得到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Penchala:

    此设备具有四个TMDS通道,支持高达2.25 Gbps的数据速率,包括时钟。

    此致
    弗朗西斯科