This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于汽车的接口IC

Guru**** 2609415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664415/interface-ics-for-automotive

我有一个问题,我不想公开。 请与我联系。 问题是关于3种类型的接口IC,我找不到这些IC:

(A)用于具有2线电流输出的传感器(通过相同的2线供电)

(B)发送接口IC (单边半字节传输)

(c)用于汽车的4-20mA电流回路IC

问题(A)具有最高优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我相信我可以帮助您解决这些问题。 您可以通过zakkaye@ti.com与我联系