This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:DS25BR110 -摄像机链路中继器

Guru**** 2593300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664373/ds25br110-ds25br110---camera-link-repeater

部件号:DS25BR110

大家好,

您能否帮助查找摄像机链接中继器的设备,该设备的速率至少为500Mbps,部分偏斜不超过200PS?

我想使用带接收均衡功能的DS25BR110 LVDS缓冲器。

设备有2个均衡针脚。

我使用的数据速率为500MHz。

我需要帮助如何处理2个均衡销。

我正在使用DS25BR110进行模拟,我无法理解如何确定配置的均衡。

是否可以在IBIS模型中配置? 如果不是,模型中使用的均衡是什么?

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    只有500 Mbps时,均衡增益不多。  输入均衡针对3 Gbps操作进行了优化。

    不幸的是,IBIS模型不包括模拟均衡器设置的功能。

    您在摄像头链接应用程序中有多少衰减?

    此致,